Other Parts Discussed in Thread: TLV3501, LMV7219, LMH6629
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMV7219 主题中讨论的其他器件:TLV3501、 LMH6629
我正在设计 一对 快速光电检测器、它将24MHz 振荡器的输出定向到 HCMOS 中的计数器。 线性完全没有必要、只是一个二进制输出。
LMV7219比较器的数据表显示了一个光电检测器电路、该电路的简单性非常有吸引力。 我不能完全相信这项任务只能由如此少的组成部分完成。 我了解需要调整电阻器值以适应光电二极管和环境光、但实际电路是否比这更有用? 是否可以使用 TLV3501代替 LMV7219?