This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP91000:通过反向散射发送输出数据。

Guru**** 2825775 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683538/lmp91000-transmit-output-data-by-backscatter

器件型号:LMP91000

你好

我不想使用 I2C 接口、而是希望将电压转换为频率转换与片上线圈相结合、以进行射频能量收集和反向散射通信。 能量收集将为 IC 供电、反向散射将发回数据。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noel、您好!

    您可以设计一个射频能量收集系统来为 LMP91000供电、但我不确定如何将其设为"片上"。 如果您要使用 LMP91000、这将需要一个系统级解决方案。

    由于 LMP91000的输出不是模拟(数字 I2C)、因此您需要一个微控制器来解码 I2C 数据。 从那时起、您就可以传输您想要的任何协议/输出。

    希望这会有所帮助。

    此致、

    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在意识到、我需要 I2C 接口来设置 LMP91000内的参数。 我想在医疗应用中使用 LMP91000。 为其供电的理想方法是通过能量收集和通过反向散射获取数据。 能否重新设计此 LMP91000以添加模拟数据的联系人。 然后通过反向散射将其发回、这会进行一些修改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    正确的方法是使用 I2C 来设置 LMP91000中的寄存器设置。 请忽略我关于输出数据的最后一条评论。 输出是来自跨阻放大器的 VOUT 模拟电压。

    VOUT 处的电压与电化学电池的电流成正比、可通过内部或外部电阻器进行设置。

    我们不支持片上修改、因此必须在系统级别实现能量收集或反向散射通信的任何设计要求。

    此致、

    Dan