This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2332:INA2332的输出差

Guru**** 2694515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682996/ina2332-output-difference-of-ina2332

器件型号:INA2332

大家好、

我对基于 INA2332的桥式放大器的输出有一些问题。
差分输入(所有 Header3的 PIN2)通过可变频器与一个电桥电路连接在一起。
共模电压为2.5V、差分电压为2mV。

我希望输出(VoutA 和 VoutB)显示相同的电压或明显不同、但它们显示较大的差分电压、其中一个为2.62V、另一个为0.49V。

如果我增大输入差分电压、两个输出电压将以线性方式增大。
当然、会检查电阻器的值。

这种差异的原因可能是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    您仍然必须将 VREF 引脚连接到合适的电位。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    正如 Kai 所指出的、现在您的基准引脚是悬空的。 您必须将此节点接地或将其连接到所需的基准电势。 请注意不要违反输入或输出摆幅限制。 为了更好地理解这些限制、您可以使用我们的 INA VCM 与 Vout 工具、该工具可在以下位置找到: www.ti.com/.../INA-CMV-CALC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kai、
    现在、我了解到每个 VREF 端口都有一个单位增益放大器。
    问题1. 是否可以使用分压器将 R 用作 Vref 供应商? 是否有任何考虑因素?
    问题2. 我能否为两个 VREF 端口使用单个单位增益放大器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    引用的信息将会大有帮助。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fred、

    从技术上讲、只要您具有"刚性"基准、即输出阻抗非常低、就可以使用分压器为 Vref 供电。 这通常不切实际、因为它需要在基准电阻器中消耗大量电流。 分压器的电阻也会影响内部差分放大器的同相分支、因此您将看到一些额外的增益误差以及 CMRR 的下降。 使用缓冲放大器是一种更好的方法、使用单个缓冲器为两个基准供电不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak、
    非常感谢您的详细回答。
    感谢扎克和凯、我的问题得到了完全解决。