请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA2332 大家好、
我对基于 INA2332的桥式放大器的输出有一些问题。
差分输入(所有 Header3的 PIN2)通过可变频器与一个电桥电路连接在一起。
共模电压为2.5V、差分电压为2mV。
我希望输出(VoutA 和 VoutB)显示相同的电压或明显不同、但它们显示较大的差分电压、其中一个为2.62V、另一个为0.49V。
如果我增大输入差分电压、两个输出电压将以线性方式增大。
当然、会检查电阻器的值。
这种差异的原因可能是什么?
提前感谢。