This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO124:ISO124的婚礼问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/682960/iso124-wedding-problem-of-iso124

器件型号:ISO124

大家好、团队、

   我的客户使用了 ISO124并发现湿性不良、他们已经完成了焊接测试、结果显示失败、下面显示了故障器件的图片。 请帮助分析故障原因并提供一些建议。 谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    芯片存储时间过长或存储不当?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    这些是通过经销商还是直接通过 TI 购买的?
    如果是通过经销商购买的、则经销商必须处理该流程。
    如果是直接通过 TI 购买的、则联系支持团队是最佳做法。
    www.ti.com/.../calltisupport.tsp

    Kai、

    感谢您的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai 和 Alex:

      感谢您的快速响应、客户可能存在 不良的存储环境,   我们建议客户在焊接前执行干燥程序。