This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4209:通道分离与频率数据

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA209, OPA2209, OPA4209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/683196/opa4209-channel-separation-vs-frequency-data

器件型号:OPA4209
主题中讨论的其他器件:OPA209OPA2209

您好!

 四通道版本是否提供通道分离与频率间的关系图? 遗憾的是、它不在数据表中。 还是以最低频率、是否需要1kHz 或10kHz 的数据?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我搜索了设计存档并找到了 OPA2209的通道分离信息、OPA2209是 OPA209的双通道版本。 OPA4209没有任何特定的特性、但结果应该几乎相同、因为四路运算放大器是具有对称翻转的双路运算放大器。 OPA4209使用的架构和布局可在1kHz 和10kHz 下实现极高的通道分离度、如图所示。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您能再次与我讨论这个问题。 604欧姆图看起来非常好。 这些测试条件的信号电平是多少? 在我的示例中、电压摆幅可以达到+/-10V、我想知道这些是否也与信号电平相关。

    此致、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    运算放大器的驱动部分设置为具有+100V/V (40dB)的增益、 并 对同相输入施加50mVrms (141.4mVp-p)的输入电平。 因此、其输出摆动约为14.14Vp-p 正在测量串扰的其他放大器作为单位增益缓冲器进行连接。 使用双电源、 其同相输入 端连接 到 GND (0V)。

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。

    谢谢 Thomas