主题中讨论的其他器件: TLV376
在上面附加的原理图中、VCM=2.5。 为了获得更低的输入失调电压、根据器件数据表的第7.3.4节、V+应该大于3.5V。 但是、这里的问题是、输出直接连接到在3.3VDD 和3.3VDDA 下运行的微控制器的 ADC 输入引脚。 因此、我们添加了220R 和齐纳二极管来限制输出电压。 在220R 后获取反馈以补偿二极管泄漏电流误差。
1) 1)在运算放大器输出饱和的情况下、TLV4376运算放大器的150 Ω 输出阻抗是否足以限制电流?
2) 2)这里是否由于齐纳二极管的输出阻抗和电容增加而存在任何稳定性问题?