主题中讨论的其他器件:TMS320F28069、 INA200、 INA203、 INA271、 INA270、 INA240、 INA282、 INA139、 AMC1301
你(们)好
我们将 INA 193电流传感器用于电池充电应用。 我们将其用于24V 和48V 应用。
我还连接了所用的电路。 它运行良好。 在大约10 ~ 15个充电周期后、电流传感器发生故障。 (电流传感器输出持续为0伏)。
电流测量范围为0 - 5A 直流。 我们使用的是5V 电源 、其接地端与电池负极(其电流正在被感测)隔离。
在首次出现故障后,我们再次更换了传感器,在经过大约10 ~ 15个充电周期后,增益传感器出现故障。
电流感测电阻连接 在充电器+ve 端子和电池+ve 端子之间。 的输出
INA 193 IC 连接到 TMS320f28069的 ADC。
是否允许在没有任何瞬态保护的情况下将其用于24V 电池@传感器输入?
是否允许在没有任何瞬态保护的情况下将其用于48V 电池@传感器输入?
传感器输出变为0伏的另一个原因是什么... 电流约为3A 的直流电流时的效率。 ?
谢谢
Lenin。