请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIPD170 我们在电桥配置参考设计中使用 TIPD170:单电源应变仪。
我们已开始使用该板测试应变仪、但无法获得所需结果。
放大器的输出摆幅(1V 峰间值)。
我们已按照以下标准进行了测试
到放大器的受监控输入信号–它是稳定的
受监控的基准信号–稳定
放大过程-工作正常、但输出信号有振荡。
原理图和 PCB @ http://www.ti.com/tool/TIPD170
输出信号的参数
输入电压:5.26V
参考电压:2.49V
V+输入:2.462V
V-输入:2.33V
增益:1.
输出电压:2.60V
以上电压用万用表测量
通道1–输出电压(交流耦合)
通道2–V+输入(直流耦合)
请帮助我们解决问题。