This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIPD170:INA333惠斯通电桥

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TIPD170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/681788/tipd170-ina333-wheatstone-bridge

器件型号:TIPD170

我们在电桥配置参考设计中使用 TIPD170:单电源应变仪。

 

我们已开始使用该板测试应变仪、但无法获得所需结果。

放大器的输出摆幅(1V 峰间值)。

 

我们已按照以下标准进行了测试

               到放大器的受监控输入信号–它是稳定的

               受监控的基准信号–稳定

               放大过程-工作正常、但输出信号有振荡。

 

原理图和 PCB @ http://www.ti.com/tool/TIPD170

已连接 CRO 输出

 

输出信号的参数

输入电压:5.26V

参考电压:2.49V

V+输入:2.462V

V-输入:2.33V

增益:1.

输出电压:2.60V

 以上电压用万用表测量

 

通道1–输出电压(交流耦合)

通道2–V+输入(直流耦合)

 

请帮助我们解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayentiran、

    您连接到 J1的是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前,我已将1K 电阻连接到 J1连接器。
    为了增加输入、我消除了基准电压并将 IC 的基准引脚接地、但输出也不稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayentiran、

    您能告诉我您连接到输出端的是什么吗? 您是否有任何类型的电容或电感负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    负载仅通过电阻器连接。 如原理图所示

    未来、它将连接到 ADC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayentiran、

    我在 TIPD 原理图中看不到任何会导致不稳定的东西、就像您在原理图上没有更改任何内容一样。 我怀疑这是一个测量问题、或者可能是电源线上的问题。 您是否正在使用示波器探针上的接地卡舌? 在您显示 V+输入的上方、V-输入上是否发生了任何变化? 您还可以尝试断开负载、以查看问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jayentiran、

    您能否绘制实际使用的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Zak Kaye, Kai 的帮助。  

    抱歉,我输入了错误的信息!!!

    输出端连接了一个额外的0.1uF 电容器、因此出现了振荡。

    问题已解决。