This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308EVM:MultiCal 系统。 使用 PGA308的外部增益级前置和后置时、校准超出容差范围

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/677334/pga308evm-multi-cal-system-calibration-out-of-tolerance-when-using-external-gain-stages-pre-and-post-to-the-pga308

器件型号:PGA308EVM
主题中讨论的其他器件:PGA308


上面是我的电路的信号链、注意308的预增益级和后增益级。  我需要知道如何告诉多校准软件这些增益级存在。 我们的测试 DUT (随多校准评估系统一起提供)运行良好.. 百分比误差非常出色。 在我们的电路上、我们会得到比预期更好的百分比误差(请参阅下面的校准结果) 、因此我们认为这是因为多校准软件不知道我们的预增益级或/后增益级、它需要迭代它的校准周期以更接近、 但我们目前不知道该怎么做。 因此、我们尝试在前和后 cal .csv 文件中执行不同的操作。

我们的器件位于通道1上(请注意、我们更改了限制以使其通过)、通道6和7是测试 DUT。 我们认为、由于 PGA308环路中具有前置和后置增益级、因此可能需要相应调整配置文件、但我们尚未找到正确的设置。

请密切注意、看看我们在通道1上的跨度如何正确、但偏移量为100mV?  我们不知道这是为什么。

2.我的另一个问题是:

我们的传感器配置是比率式的、 也就是说、它的电桥使用 Vdut 作为激励、并且连接到 PGA 的 Vref 。多校准系统在校准过程中测量 Vdut 吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、
    我不知道用于考虑额外前置和后置增益的配置设置、挖掘源代码似乎也不会启动任何操作。 可能会一次性硬编码到源代码中、但我需要进行一些挖掘以进行确认。 在平均时间内、调整配置限制可能是最佳解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brett、
    因为发布后已经超过一个星期了、所以我们想在此进行登记。 您是否最终找到了解决此问题的方案、或者我们是否可以提供其他支持?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brett

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、请在下面发布答复、如果这个线程超时、则创建一个新线程。

    谢谢
    Dennis