This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3120:PowerFET 驱动电路未能正常工作#39;t 工作

Guru**** 2652615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679512/ths3120-powerfet-drive-circuit-didn-t-work

器件型号:THS3120

尊敬的戴尔斯:

THS3120的数据表显示 了 PowerFET 驱动电路、但该电路似乎不正确。  THS3120的输出电压为 Vs 至-Vs、而 P 沟道 MOSFET 的源极电压为-Vs、Vgs 电压不会小于该 MOSFET 的阈值电压。 N 沟道 MOSFET 的 Vgs 电压不会大于 N 沟道 MOSFET 的阈值电压。  我的分析是否正确?

这种互补 MOSFET 控制器更为常见。 我们为什么不使用此结构?

此致、

Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    我相信您的分析是正确的。 我将查看数据表中提供的电路、但它看起来与当前绘制的方式不同。 感谢您将此事提请我们注意。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacob、

    感谢你的帮助。 如果您找到了正确的电路、请告诉我、有一位客户希望使用此器件驱动 PowerFET。

    此致、
    Ricardo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ricardo、

    如果晶体管类型相同、则电路将工作。 然后、当差分信号切换极性时、将一个信号导通、另一个信号关断。 优点是、在驱动器输入已经是差分的情况下、这更容易实现。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    我现在明白了。 感谢你的帮助。

    此致、

    Ricardo