Other Parts Discussed in Thread: LM7171
您好!
我将生成10MHz 的信号、该信号将驱动需要大约80mA p-p 的电感负载 我将 LM7171用作缓冲器。 仿真确实表明 LM7171可以驱动负载、但我怀疑实际电路的行为是否相同、因为数据表中从未提到电感负载。 有人能建议放大器能够以该频率驱动电感负载吗?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Oro、
BNC 通常具有50欧姆或75欧姆的特性阻抗、 由 高频下的 Zo = sqrt (L/C)给出。 在直流条件下、如果您假设 BNC 电缆使用分布式 RLC 模型、则 BNC 电缆的阻抗仍然非常接近0欧姆。 因此、您仍需要在靠近 LM7171 器件的 BNC 电缆上添加一些外部电阻。 我 认为 2至5欧姆电阻 有助于限制器件的输出电流。
如果您查看表6.1绝对最大额定值、该器件可在室温下对地/电源进行连续输出短路(脚注3)。 因此、您可以将输出直接驱动到电感负载中。 但是、我肯定会为2到5欧姆电阻器预留一个占位符、以防万一、并且不建议提升环境室温(或基本上超过150'C 以上的最高结温)。
此致、
Rohit