This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:电感负载

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678020/lm7171-inductive-load

器件型号:LM7171

您好!

我将生成10MHz 的信号、该信号将驱动需要大约80mA p-p 的电感负载 我将 LM7171用作缓冲器。 仿真确实表明 LM7171可以驱动负载、但我怀疑实际电路的行为是否相同、因为数据表中从未提到电感负载。 有人能建议放大器能够以该频率驱动电感负载吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    您能给我们展示一个原理图吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 它是一个基本的电压跟随器电路。 我已附加它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oro、

    OPAMP 输出端的电感负载可能存在问题、原因有两个:它可能在低频时出现短路、此时电感阻抗尚未发挥作用。 或者、绕组间电容可能会对 OPAMP 的输出产生过高的容性负载。 因此、在许多情况下、与电感串联一个电阻、以增加低频时的阻抗。 处理电感负载低频短路的另一种方法是通过电流源而不是电压源来驱动电感负载。

    您是否有关于 n ü 2µH 电感负载的串联电阻和绕组间电容的任何信息? 您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oro、

    尽管您的系统以10MHz 运行、但 Kai 是正确的、您应该考虑在输出端放置一个串联电阻器。 我还通过一些 TINA 仿真运行了您的电路、并注意到您在交叉处遇到一些振铃。 串联电阻器也应有助于最大程度地减小这种影响。

    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回答。 即使您通过具有50欧姆阻抗的 BNC 连接线圈、也需要电阻器吗? 如果我仍然需要一个电阻器、哪个值最合适?

    此致、

    ORO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oro、

    我理解、您说您有一个阻抗为50欧姆的 BNC、将 LM7171的输出连接到线圈吗?  因此、看起来与电感器串联的阻抗为50欧姆。


    此致、

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    我打算在 LM7171的输出端放置一个50欧姆的 BNC。

    谢谢、
    ORO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oro、

    BNC 通常具有50欧姆或75欧姆的特性阻抗、 由 高频下的 Zo = sqrt (L/C)给出。 在直流条件下、如果您假设 BNC 电缆使用分布式 RLC 模型、则 BNC 电缆的阻抗仍然非常接近0欧姆。 因此、您仍需要在靠近 LM7171 器件的 BNC 电缆上添加一些外部电阻。 我 认为 2至5欧姆电阻 有助于限制器件的输出电流。

    如果您查看表6.1绝对最大额定值、该器件可在室温下对地/电源进行连续输出短路(脚注3)。  因此、您可以将输出直接驱动到电感负载中。 但是、我肯定会为2到5欧姆电阻器预留一个占位符、以防万一、并且不建议提升环境室温(或基本上超过150'C 以上的最高结温)。

    此致、

    Rohit

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    感谢您的回答。 我已经构建了电路、请参阅随附的无负载和带负载波形。

    谢谢、

    ORO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oro、

    我想您的电路会受到过大的负载电容、并在100...150MHz 时振荡。 您在示波器上看到的可能是某种别名伪影。

    我是否可以重复我的请求:您的2µH Ω 负载有多大的绕组间电容?

    连接到2µH Ω 负载的电缆有多长? 或者换句话说、我们讨论的是什么电缆电容?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我不知道绕组间电容。 负载通过50 Ω BNC 直接连接到放大器的输出端。 请注意、在放大器输出之前放置一个5欧姆电阻器

    谢谢
    ORO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oro、

    负载是多少? 您能详细介绍一下吗? 您能显示图片吗?

    我会稍微增大5R 隔离电阻、最高可达50R。 此外、我会稍微屏蔽输入线路上电感负载的磁场。 或在负载和输入线路之间引入较小的距离。

    LM7171是否具有合适的去耦电容器?

    Kai