This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549:我想设计具有电感负载的 HOWLAND 电流源放大器

Guru**** 2502775 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678722/opa549-i-want-to-design-howland-current-source-amplier-with-inductive-load

器件型号:OPA549

大家好、我正在尝试改进 Howland 电流泵、以便在 35uH 电感负载下实现恒定0.5A 电流。

我附加 了上面的原理图。 我使用 pspice 对其进行了仿真,仿真结果显然是正弦信号。  

但是、在实际实验中、我不知道这为什么不能很好地工作。  

我是否可以使用 OPA549来改进电感负载的 Howland 电流泵?

我看到一篇论文描述了输出阻抗看起来是容性的、因此该电容可以形成具有电感负载的电荷箱电路、我们需要补偿电路(电感负载与接地之间的 R-C 组合)、如下所示。  

它变得更加清晰、但显然不是正弦信号。  

我希望有人能帮助我解决这个问题。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请布置电感负载的电阻部分。 L=35uH、R=? 稳定性分析的一部分将需要它。
    在线的 SPICE 宏模型不会对 OPA549的小信号交流开环输出阻抗的某些复杂区域建模。
    我将准备一份详细的分析、并在收到请求的 R 值后发布。 同时、请查看此链接上的演示、以帮助了解改进的 Howland 电流泵和稳定性。 下载全部4个器件。
    e2e.ti.com/.../3600.high-current-v-i-circuits
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的详细分析

    e2e.ti.com/.../OPA549-Howland-Stability.pptx。