Other Parts Discussed in Thread: OPA551
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA551 您好!
我目前 正在系统中使用 OPA551的 SOIC-8封装、引脚1连接到-12V、引脚4和5悬空。 我在数据表的第9.1节中看到、为了避免性能下降、TI 建议将引脚4用作初级电流载波。
我只想确认、使用引脚1作为负电源的主电流载体(与我的电流配置中的情况类似)将会是一个问题、我需要重新旋转我的电路板。 对吧?
此致、
海登