This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA551:SOIC 封装-引脚1作为 V-的初级载流子

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/679407/opa551-soic-package---pin-1-as-primary-current-carrier-for-v-

器件型号:OPA551

您好!

我目前 正在系统中使用 OPA551的 SOIC-8封装、引脚1连接到-12V、引脚4和5悬空。 我在数据表的第9.1节中看到、为了避免性能下降、TI 建议将引脚4用作初级电流载波。  

我只想确认、使用引脚1作为负电源的主电流载体(与我的电流配置中的情况类似)将会是一个问题、我需要重新旋转我的电路板。 对吧?

此致、
海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hayden、

    我查看了 SOIC-8封装的 OPA551安装和键合布局。 实际上、引脚4提供了到芯片上 V-功能的最直接、最低电阻路径。 引脚1和5确实通过引脚4的路径连接到 V-、但电阻将高于引脚4情况。

    为了获得最佳性能、请遵循数据表第9.1节中的信息。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    感谢您提供有关内部连接的详细信息、这很有帮助。

    此致、
    海登