请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM324 您好!
我的客户在无线充电器中使用 LM324。 现在它们遇到了有关输出范围的问题。 当 电源仅为4.3V 时、他们询问 LM324最大输出电压。 请帮助! 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.