This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM324:LM324高电平输出

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/678855/lm324-lm324-high-level-output

器件型号:LM324

您好!

我的客户在无线充电器中使用 LM324。 现在它们遇到了有关输出范围的问题。  当 电源仅为4.3V 时、他们询问 LM324最大输出电压。 请帮助! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    您可以在数据表第6.5节- VOH 高电平输出电压中找到有关 LM324输出电压范围的信息。 给出的规格为 Vcc-1.5、这意味着对于4.3V 电源、最大输出电压将为2.8V。 您还必须通过查看图1来查看从输出中灌入的电流大小。 如果从输出端吸收大量电流、则电压摆幅也会受到限制。

    希望这一点很清楚、
    Paul