This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:如何测量输入噪声电流密度?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183909/opa818-how-to-measure-input-noise-current-density

器件型号:OPA818

您好!

我们将 使用 OP818构建跨阻放大器。  原理图如下所示。 我们不知道 如何测量 输入电流噪声密度。 请帮帮我。  

此致、

陈慧琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、


    为了测量电流噪声、测量方法与电压噪声测量方法类似、但使用大电阻器(例如下图中的100K、Rg) 反相(INN)引脚的噪声测量反馈、并与同相输入引脚的 INP 串联、如所示。 (这是为了将噪声电流转换为电压)。 从该测量中、我们减去 DUT 的电压噪声和电阻器的热(约翰逊)噪声、以获得 DUT 的电流噪声的实际值。

    如果您需要更详细地了解运算放大器噪声、可以观看 TI.com 上提供的 TI 培训视频

    课程链接: - https://training.ti.com/node/1138803?context=1139747-1139745-14685-1138803 

    此致

    ANANT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    无需进行此类测量、因为数据表中已包含有关输入电流噪声特性与频率的信息。 请参阅数据表的图20:

    一阶最大值将输入噪声电流与 U1反馈环路中的阻抗相乘、以获取 U1输出端输入电流噪声的噪声电压贡献。

    不过、请记住、您的原理图似乎不完整。 很可能缺少一个可补偿检测器电容的小反馈电容、这可能是稳定性所需的(相位超前电容)。 该反馈电容将降低最高频率下的阻抗、并由此显著降低 U1输出端的噪声。 请参阅图20中的输入电流噪声随频率的大幅上升。

    顺便说一下、U1输出端不需要额外的缓冲器(U2)。 U1足够强大、能够驱动负载。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHEN、OPA818是一个 JFET 输入器件、因此电流噪声非常低、您可以通过这种方式测量模型的内容、在这里、它们看起来不会增加任何(甚至 FA)电流噪声、而且、它是解补偿的、 因此、您不应将其用作缓冲器-您问解补偿的原因、在这里回答、  

    https://www.planetanalogue.com/applying-high-speed-de-compensated-vfas-hitting-performance-targets-while-tuning-phase-margin-insight-10/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 这很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 如果我们需要缓冲器、您建议使用哪种缓冲器? (实际上,我们可能不 需要 此应用程序的缓冲区)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的有用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您能否向我们展示光电二极管部分的完整原理图并告诉我们探测器电容?

    Kai