This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MPY634:能否使用频率范围为1.6Khz~0.1Hz 的 MPY634?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: MPY634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183701/mpy634-can-i-use-mpy634-about-frequency-range-1-6khz-0-1hz

器件型号:MPY634

你好

我对 mpy634频率范围有疑问。

我可以使用频率范围为1.6Khz~0.1Hz 的 MPY634吗?

如果不是、您能否推荐使用另一个 IC 芯片?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有最小频率。 您可以从典型性能曲线中进行推断。

    请注意、现在使用模拟乘法器非常不寻常。 Wikipedia 指出:

    在大多数情况 下、使用数字信号处理技术可以更好、更低成本地执行由模拟乘法器执行的功能。 在低频时、数字解决方案更便宜、更有效、并允许在固件中修改电路功能。 随着频率的上升、实施数字解决方案的成本比模拟解决方案的成本大幅增加。 随着数字技术的进步、模拟乘法器的使用往往越来越边缘化、越来越倾向于采用更高频率的电路或非常专业的应用。

    此外、大多数信号现在注定要在信号路径中更快或更晚地进行数字化、如果可能、需要乘法器的功能往往会移动到数字端。 例如、在早期 的数字万用表中、真正的 RMS 功能由外部模拟乘法器电路提供。 如今(高频测量除外)、趋势是提高 ADC 的采样率 、以便将输入信号数字化、从而允许 RMS 和数字处理器执行一系列其他功能。 然而、由于需要高速 ADC、在信号路径中尽早盲目地将信号数字化会耗费不合理的功率。 更高效的解决方案涉及模拟预处理、以调节信号并降低其带宽、从而仅将包含有用信息的带宽数字化。

    此外、 数字控制电阻 器允许 微控制 器实现许多功能、例如音调控制和 AGC、而无需直接处理数字化信号。

    请告诉我们您尝试解决的实际问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    是的、您可以使用低至0.1Hz 的 MPY634。 但您可能会看到、在极低频率下噪声水平会提高。  

    根据此主题、您是否仍然想在混频器中使用 MPY634?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1183620/mpy634-mpy634-power-supply-pin-limit-current

    您能详细介绍一下您的应用吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    是的、我想在该线程等混频器中使用 MPY634。

    我想使用 MPY634来 计算 LIB (锂离子电池)阻抗、从而锁定放大器

    库 阻抗幅度非常小(mohm)、 我们 需要计算出1.6Khz ~ 0.1Hz 的 LIB 阻抗范围。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    在锁存放大器中、"乘法器"通常由构成"相位敏感检测器"的"同步解调器"帮助实现:

    另请参阅此链接:

    https://experimentationlab.berkeley.edu/node/99

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hoonmin、您好!

    是的、我 将确认 MPY634可以在这个频率范围内使用。 它可在直流电至数据表中指定的频率范围内使用。