This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
没有最小频率。 您可以从典型性能曲线中进行推断。
请注意、现在使用模拟乘法器非常不寻常。 Wikipedia 指出:
在大多数情况 下、使用数字信号处理技术可以更好、更低成本地执行由模拟乘法器执行的功能。 在低频时、数字解决方案更便宜、更有效、并允许在固件中修改电路功能。 随着频率的上升、实施数字解决方案的成本比模拟解决方案的成本大幅增加。 随着数字技术的进步、模拟乘法器的使用往往越来越边缘化、越来越倾向于采用更高频率的电路或非常专业的应用。
此外、大多数信号现在注定要在信号路径中更快或更晚地进行数字化、如果可能、需要乘法器的功能往往会移动到数字端。 例如、在早期 的数字万用表中、真正的 RMS 功能由外部模拟乘法器电路提供。 如今(高频测量除外)、趋势是提高 ADC 的采样率 、以便将输入信号数字化、从而允许 RMS 和数字处理器执行一系列其他功能。 然而、由于需要高速 ADC、在信号路径中尽早盲目地将信号数字化会耗费不合理的功率。 更高效的解决方案涉及模拟预处理、以调节信号并降低其带宽、从而仅将包含有用信息的带宽数字化。
请告诉我们您尝试解决的实际问题是什么。
Hoonmin、您好!
是的、您可以使用低至0.1Hz 的 MPY634。 但您可能会看到、在极低频率下噪声水平会提高。
根据此主题、您是否仍然想在混频器中使用 MPY634?
您能详细介绍一下您的应用吗?
Kai
Hoonmin、您好!
在锁存放大器中、"乘法器"通常由构成"相位敏感检测器"的"同步解调器"帮助实现:
另请参阅此链接:
https://experimentationlab.berkeley.edu/node/99
Kai