This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OPA4140:OPA4140过流

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, OPA4140, TPS65133, TINA-TI, OPA137, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/702506/ccs-opa4140-opa4140-overcurrent

器件型号:OPA4140
主题中讨论的其他器件:CC2541TPS65133TINA-TIOPA137OPA140

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 官员和成员:

目前、我使用 CC2541收集模拟信号。

OPA4140的放大器进行了调整、如所列的图所示。

这是 OPA4140因120mA 的大输入电流过流而过热(在25 C 的环境环境下接近80 C)的问题。

这在正常情况下是不可能的。 我找不到原因。 请帮帮我。

正电压和负电压由 TPS65133双输出电源提供。

此致、

Derrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Derrick

    当您说输入电流时、我假设您是电源电流。 您在运算放大器输入端获得该类型电流的唯一方法是使输入信号超过电源电压、这将正向偏置 ESD 二极管。

    您的电路可能会振荡。 使用示波器查看每个放大器的输出。

    此致
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的运算放大器通过检查并不稳定。 有关稳定性信息、请参阅以下内容:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    10. TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性
    此外、请考虑从 TI 下载免费的 SPICE 仿真器 TINA-TI、网址为:
    http://www.ti.com/tool/tina-ti
    通过在 TINA-TI 中构建和仿真您的电路、可以在实际环境中构建电路之前避免许多问题。 如果在 TINA-TI 中构建电路后遇到问题、请随时在 E2E 论坛上发布 TINA-TI 的原理图以获取进一步帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Green:

    非常感谢您提供的信息。 我在 TINA-TI 中构建了该模型。 但 ERC 始终告诉我无效器件。 可以帮助我解决此问题吗? 非常感谢。

    此致、

    Derrick

     e2e.ti.com/.../1881.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    但斯克非常适合你的答复。 实际上、引脚3和引脚5之间的输入信号为 NC。 因此、输入信号为0、电源电流仍然很大。 我找不到原因。 是否可以将 OPA4140更改为另一个芯片以解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 OPA140更改为 OPA137。 该电路工作正常、50 Hz 正弦输入的输出波形看起来良好。 看起来运算放大器是稳定的。
    但实际上、由于过流、OPA 4140将非常热。 将 OPA4140从 PCB 板上拆下后。 一切都好。 我检查了引脚连接是否正常、而不是短路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您研究推荐的材料、您会发现、使用 OPA140时电路不稳定、但使用 OPA137时电路会稳定。 1MEG 的电阻器值非常高、您的电路中会产生较大的噪声。 运算放大器输出端的电容器绝不是一个好主意。
    您的设计都可以通过仿真来完成、以证明操作正确。 您可以对 ADC 输入建模、并确保运算放大器在 ADC 采集时间结束时稳定下来。
    什么信号连接到您构建的分立式仪表放大器? 传感器? 您将差分读取到这些输入中的电压是多少? 这些输入上的共模是什么-桥式传感器?

    请查看以下内容:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps
    10. TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性
    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Green:

    非常感谢您的帮助。 你是对的。  由于存在 MEG 电阻器、噪声非常大。 为了降低噪声、您建议使用多少个阻值电阻?

    此电路用于作为输入电压范围为-0.2V 至+0.2V 的传感器

    非常感谢!