请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA4140 主题中讨论的其他器件:CC2541、 TPS65133、 TINA-TI、 OPA137、 OPA140
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的 TI 官员和成员:
目前、我使用 CC2541收集模拟信号。
OPA4140的放大器进行了调整、如所列的图所示。
这是 OPA4140因120mA 的大输入电流过流而过热(在25 C 的环境环境下接近80 C)的问题。
这在正常情况下是不可能的。 我找不到原因。 请帮帮我。
正电压和负电压由 TPS65133双输出电源提供。
此致、
Derrick