Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA2188, OPA4188
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPA188 主题中讨论的其他器件: OPA2188、 OPA4188
您好!
我希望您确认哪些信息是正确的。
*根据 OPA188的数据表、Ta 的定义范围为-40至125度。
但是、根据 OPA2188的数据表、 Ta 的定义范围为-40至105度。
尽管 Ta 不同、但交流规格似乎与 OPA2188和 OPA188的 b/w 相同。 因此、我提出了上述问题。
请确认吗?
此致、