This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA188:OPA188与 OPA2188工作温度间的关系

Guru**** 2782475 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA188, OPA2188, OPA4188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701350/opa188-opa188-vs-opa2188-operating-temp

器件型号:OPA188
主题中讨论的其他器件: OPA2188OPA4188

您好!

我希望您确认哪些信息是正确的。

*根据 OPA188的数据表、Ta 的定义范围为-40至125度。

但是、根据 OPA2188的数据表、 Ta 的定义范围为-40至105度。

尽管 Ta 不同、但交流规格似乎与 OPA2188和 OPA188的 b/w 相同。 因此、我提出了上述问题。

请确认吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryuuichi、

    是的、这是正确的。 OPA2188 (双通道版本)中的热关断和电流限制电路存在一个问题、即它们可能会过早导通。  这些已在单通道和四通道版本 OPA188和 OPA4188中修复、但在 OPA2188中未修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地狱般的 LIS-SAN

    感谢你的答复。

    我知道 OPA2188没有错误信息。

    感谢您的解释。

    BR、