This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:需要以+/-1mA 的分辨率感测1mA 至1000mA 的电流、INA226是否是最佳选择?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA219, INA220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/703131/ina226-need-to-sense-current-from-1ma-to-1000ma-with-a-resolution-of--1ma-is-the-ina226-the-best-choice

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA219INA220

您好!

我需要以+/- 1mA 的分辨率和1mA 到1、000mA 的范围感测+12VDC 电源的电流。 精度需要为1%。 我想使用 INA226有2个原因、它有一个外部分流器和一个 I2C 接口。 数据表显示了一个2毫欧的分流电阻器。 我假设我可以增大该值、因为我不需要10安培的范围。 我需要监控3个电源电路、因此我需要其中3个器件。 以下是我的问题。

 1安培满量程时、应使用什么值的分流电阻器?

2.是否有价格更低的器件或器件可以用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    感谢您关注电流分流监控器。  由于您的最大电流值比最小电流值大1000倍、因此您需要使用81.92mV 的整个允许分流电压范围来减小可能影响低值测量精度的误差源。  我们假设当分流器上的最大电流(1A)为时、将生成此电压。  因此、考虑到电阻器容差、我将使用82m Ω 或稍小的分流器。  使用该分流器、我们可以使用 INA226产品页面右侧的在线计算器(如下所示)了解您在测量范围内期望的误差类型。

    您可能会考虑使用 INA220和 INA219的替代器件。  但是、在测量范围的较低部分、这些参数的精度较低。