请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226 主题中讨论的其他器件: INA219、 INA220
您好!
我需要以+/- 1mA 的分辨率和1mA 到1、000mA 的范围感测+12VDC 电源的电流。 精度需要为1%。 我想使用 INA226有2个原因、它有一个外部分流器和一个 I2C 接口。 数据表显示了一个2毫欧的分流电阻器。 我假设我可以增大该值、因为我不需要10安培的范围。 我需要监控3个电源电路、因此我需要其中3个器件。 以下是我的问题。
1安培满量程时、应使用什么值的分流电阻器?
2.是否有价格更低的器件或器件可以用于此目的?