This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH7324:关于 LMH7324的功耗

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH7324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701534/lmh7324-about-power-consumption-of-lmh7324

器件型号:LMH7324

尊敬的支持团队:

我的客户使用的是 LMH7324、VCC2=5V、VCC2=2.5V、Ve=-5V、当没有信号输入时、他们获得的电流低于:

VCCI6mA/通道VCCO13mA/通道,、这应该是正常的、而 VEE-5V):20mA/通道、这是正常的吗?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    根据 Kirchhoff 先生的第一条规则、如果没有电流从输出中流出、则电流 VEE 应接近 VCCI 和 VCCO 的电流之和。 :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢!

    则该电流看起来正常。  如果有输出、它们之间的关系是什么? 太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    然后、VCCI 和 VCCO 上的电流总和应等于 VEE 和输出上的电流。

    此致、
    Jaskaran