Other Parts Discussed in Thread: LMH7324
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMH7324 尊敬的支持团队:
我的客户使用的是 LMH7324、VCC2=5V、VCC2=2.5V、Ve=-5V、当没有信号输入时、他们获得的电流低于:
VCCI:6mA/通道,VCCO:13mA/通道,、这应该是正常的、而 VEE(-5V):20mA/通道、这是正常的吗? 太棒了!