Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM7321, TL052, LMV358, THS4052, TLV172, MC1458, TLC072, LM7322
主题中讨论的其他器件: LM7321、 TL052、 LMV358、 THS4052、 TLV172、 MC1458、 TLC072、 LM7322
您好!
我使用 LM358运算放大器将3.3V 放大到12V。 该运算放大器能够提供20mA 的输出电流。
新要求的负载电流增加到40mA
现在、我正在寻找具有更高输出电流的 LM358运算放大器的替代产品。 最好采用相同的封装。
以下是我的要求。
- 单电源电压+15V
- OPAMP 应能够在完全运行条件下提供40mA 的输出电流
我已经了解了 LM7321。 在数据表中、未明确提到在完全运行条件下的输出电流。
有人能不能推荐 LM358的替代 OPAMP。