This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:LM358的替代产品、具有更好的输出电流容量

Guru**** 2971420 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358, LM7321, TL052, LMV358, THS4052, TLV172, MC1458, TLC072, LM7322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701715/lm358-alternate-for-lm358-with-better-output-current-capacity

器件型号:LM358
主题中讨论的其他器件: LM7321、 TL052、 LMV358、 THS4052、 TLV172、 MC1458、 TLC072、 LM7322

您好!

我使用 LM358运算放大器将3.3V 放大到12V。 该运算放大器能够提供20mA 的输出电流。

新要求的负载电流增加到40mA

现在、我正在寻找具有更高输出电流的 LM358运算放大器的替代产品。 最好采用相同的封装。

以下是我的要求。

  • 单电源电压+15V
  • OPAMP 应能够在完全运行条件下提供40mA 的输出电流

我已经了解了 LM7321。 在数据表中、未明确提到在完全运行条件下的输出电流。

有人能不能推荐 LM358的替代 OPAMP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

              请查看以下 LM358和 TL052之间的比较。

    LMV358

    VccMin:

    3V

    VccMax:

    32 V

    VinMin:

    V-轨输出

    VinMax:

    距 V+轨-1.5

    VoutMin:

    0.005 V-轨

    VoutMax:

    距 V+轨-2

    偏移电压(最大值):

    3mV

    TcVos (典型值):

    7uV/°C

    偏置电流(最大25°C):

    100nA

    电源电流(每通道最大值):

    0.6mA (每通道)

    输出电流:

    30mA

    开环增益:

    100dB

    压摆率:

    0.3V/us

    带宽:

    0.7MHz

    电压噪声:

    40nV/sqrt (Hz)

    电流噪声:

    -pA/sqrt (Hz)

    差分增益:

    --%

    差分相位:

    ----减值

    TL052

    VccMin:

    10V

    VccMax:

    36伏

    VinMin:

    2.7伏

    VinMax:

    V+轨0.6

    VoutMin:

    1.8伏

    VoutMax:

    V+轨-1.1

    偏移电压(最大值):

    1.5mV

    TcVos (典型值):

    6uV/°C

    偏置电流(最大25°C):

    200pA

    电源电流(每通道最大值):

    3.2mA (每通道)

    输出电流:

    42mA

    开环增益:

    100.4dB

    压摆率:

    20V/us

    带宽:

    3.3 MHz

    电压噪声:

    18nV/sqrt (Hz)

    电流噪声:

    0.01pA/sqrt (Hz)

    差分增益:

    --%

    差分相位:

    ----减值

    如果您想了解更多选项、请联系我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    感谢您的快速响应。

    42mA 适用于全工作条件、这意味着它包括0至70度的温度变化。

    我还查看了 THS4052。 下面是输出电流

    如果我使用 THS4052、是否会更好。

    谢谢、此致、

    Pavithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、

               是的、完全运行条件意味着完全运行温度范围。 我了解了 THS4052、该器件适合您、但它是一款高速器件(压摆率= 240V/us)、更昂贵、与 LM358不匹配。 我推荐的一些器件包括:TL052、MC1458、TLC072、TLV172。 如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    如果我使用 THS4052、价格会上涨多少。

    我的电路、我 使用非通风放大器配置将3.3V 放大至12V。 12V 输出上的负载 为30mA。 OPAMP 的电源电压为+15V、接地(单电源)

    下面是我对您提到的其他器件的担忧

    TL052:根据波形图26、 当 Vcc=15V 时、 如果我消耗的输出电流为30mA、则最大峰值输出电压将降低 5V、因此不适用。

    MC1458:短路输出电流为+/-25mA (典型值)-我的要求是30mA -因此不适用

    TLC072:根据图7波形、如果我消耗的输出电流为30mA VOH<12V。 该波形是针对 VCC=12V 的情况。 没有提供 VCC15V 图--能否确认我是否在 VCC=15V 下工作?输出电压是否>12V?

    TLV172:根据数据表图5波形、如果我消耗的输出电流为30mA、但仍然会得到>13V 的输出电压。 看起来适合我的应用。 我将详细介绍。 请告诉我 LM358的成本差异

    我还在研究另一个器件 LM7322。 在数据表中、电气特性的最小输出电流40mA 被提及。 您能否检查并确认这是否适用于0度至70度的全工作温度和12V 的输出电压。

    期待您的回应。

    谢谢、此致、

    Pavithra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavithra、
    THS4052的1k 成本为2.02美元、而 LM358的1k 成本为0.07美元。

    TLC072:如果您使用的是 VCC = 15V、这应该适合您的应用。 此器件的1K 成本为0.79美元。
    TLV172:此器件的1k 成本为0.38美元。
    LM7322:该器件的1k 成本为0.97美元。 这是一个轨到轨输入和输出器件。 这将适用于您的应用。 从表7.3可以看出、工作温度范围为-40C 至125C。

    我希望这对您有所帮助!

    此致、
    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ravi。

    计划使用 TLV172IDR。

    此致、

    Pavithra