你(们)好
在我的项目之一中、我使用了 INA826AIDGKR 工具放大器。 我需要大于60兆欧的高输入阻抗。 在 INA 的数据表中、它提到它可以提供高达20Gohm 的电流。 当我测试输入阻抗时、它给出的结果小于2兆欧姆。 我使用了以下三种方法来确定其提供的阻抗、不存在超过2兆欧姆的器件
方法1:使用 Fluke 万用表型号:87 V
方法2:使用具有5Vpp、1kHz 正弦波的函数发生器、并使用 Keysight 34470A DMM 测量流入输入的电流。 据观察、在下面的电路中、J5开路时、电流为178uArms、当我移除 C13、C16、C20电容器和 D44、D3、D52时、电流为4uArms。 并计算了小于2兆欧姆的阻抗。
方法3:使用 LCR 表来查找阻抗、该阻抗也显示相同的结果。
您能在这方面为我提供帮助吗? 因为我需要输入端的高阻抗。