This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:输入阻抗与数据表不匹配

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699380/ina826-input-impedance-not-matching-with-datasheet

器件型号:INA826

你(们)好

在我的项目之一中、我使用了 INA826AIDGKR 工具放大器。 我需要大于60兆欧的高输入阻抗。 在 INA 的数据表中、它提到它可以提供高达20Gohm 的电流。 当我测试输入阻抗时、它给出的结果小于2兆欧姆。 我使用了以下三种方法来确定其提供的阻抗、不存在超过2兆欧姆的器件

方法1:使用 Fluke 万用表型号:87 V

方法2:使用具有5Vpp、1kHz 正弦波的函数发生器、并使用 Keysight 34470A DMM 测量流入输入的电流。 据观察、在下面的电路中、J5开路时、电流为178uArms、当我移除 C13、C16、C20电容器和 D44、D3、D52时、电流为4uArms。 并计算了小于2兆欧姆的阻抗。

方法3:使用 LCR 表来查找阻抗、该阻抗也显示相同的结果。

您能在这方面为我提供帮助吗? 因为我需要输入端的高阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bharath、

    我有一些问题:

    INA826是否已通电?

    您如何对输入应用1kHz 正弦? 差分、AIN+和 AIN-? 还是共模、从 AIN+/AIN-到 GND、AIN+和 AIN-之间存在短路?

    测量期间的共模电压是多少?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai
    是的、它已通电...
    我使用了函数发生器。。是的,我在 AIN+和 AIN-之间应用了。。
    此外、我还对共模进行了另一项测试、为此、我将 AIN+和 AIN-短接、并在为 INA 加电的情况下在该引脚和 GND 之间施加。 在这种情况下、它不会拖动任何电流。

    此致
    Bharath Gilla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    您还应阅读以下内容:

    e2e.ti.com/.../699373

    在共模测量中、您已通过函数发生器为 INA826的输入偏置电流提供电流路径。 这就是该测量正确的原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    由于相关的偏置电流非常小、因此很难测量如此大的输入阻抗、因此您的仪表需要高分辨率。 对于交流信号、您的电路中的其他组件将在不同频率下改变输入阻抗、它们也会产生额外的泄漏、因此您应该在移除这些组件的情况下进行此测量。 您不能将万用表直接连接到输入端、因为手持式万用表的输入阻抗通常仅为10M Ω 左右。 您需要具有大于您尝试测量的输入阻抗的输入阻抗。 如 Kai 所述、还存在为偏置电流提供路径的问题。

    我建议这样做:首先、这里有两种不同的阻抗、共模和差分输入阻抗。 要测量共模输入阻抗、应将两个输入连接在一起并将它们连接到一个公共电位、例如接地。 通过将一个大电阻器与已知值的输入串联、您应该能够通过查看电阻器上的压降来测量器件的偏置电流 (我还建议为此使用台式仪表而不是手持仪表)。 然后、您需要更改共模电压、同时小心保持在线性区域内、然后再次测量电阻器上的电压。 共模变化除以偏置电流的变化是共模输入阻抗。

    该概念与测量差分输入阻抗非常相似、只是现在需要改变差分电压。 我会为每个输入使用单独的源、以便您可以精确地控制差分电压和共模。 当您更改差分电压时、请确保共模电压保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zak

    我尝试测量相同的值。 由于 INA 具有20Gohm、您能告诉我串联电阻的值应该是多大。

    此致

    Bharath Gilla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    为什么要尝试执行这种困难而复杂的测量? 为何不只信任数据表的规格?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bharath、

    我同意 Kai 的说法、这是一个很难测量的参数、因为输入阻抗很高。 例如、您将差分电压移动10V。 由于差分输入阻抗为20Gohms、这意味着您要尝试检测500pA 的偏置电流变化。 假设您使用1M Ω 电阻器、这意味着您将测量500uV 的电压。 1M Ω 电阻器的噪声约为100nV/sqrt (Hz)。 如果您将测量带宽限制为20kHz、则可以预期电阻器的噪声中仅出现100uVpp。 您可以看到准确解决此测量问题的难度如何。  

    对于过程变化、您只能真正期望参数变化高达+/-30%。 无需担心输入阻抗会下降至100Mohms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zak & Kai

    我需要展示我为客户设计的模拟电路的输入阻抗。 以证明它具有超过100Mohm 的电阻。 因此、为了证明我应该如何继续。

    此致
    Bharath Gilla
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bharath、

    下面是一个简化的测试电路:

    请注意、输入端的滤波电容器不仅在交流频率下、还能有效降低输入阻抗。 因此、减小电容可能是明智之举。 TVS 还可以降低输入阻抗! 选择泄漏电流极低的 TVS 可能会有所帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bharath

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已解决您的问题。 如果未在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis