This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:LM7171的输出电压问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701984/lm7171-the-output-voltage-problem-for-lm7171

器件型号:LM7171

大家好、

客户使用 LM7171来设计 同相电路。 闭合增益为11。 输入信号是方波信号。

其 振幅为0~3.3V、频率为10MHz。 VCC 为36V 单  电源。 请检查 TINA 电路的连接。

客户发现如果负载 电阻不同、输出电压将不同。  

他使用50欧姆、100欧姆和100K 作为负载 电阻、输出电压波形在连接中。

他需要知道  、如果负载 电阻不同、输出电压会有所不同、原因是什么?  

我认为 可能是开环输出电阻导致 分压器。 您会解释一下吗?

我注意到第5页的数据表、如果 负载 电阻不同、输出电压将不同。 我不知道为什么  如果负载 电阻不同、输出电压会不同。

                                                         图1负载电阻为50欧姆

                                            图2 负载电阻为100欧姆

                             图3 负载电阻为100K

e2e.ti.com/.../LM7171.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    我认为答案与放大器的电流限制有关。 如您所述、这将在第5页进行讨论。

    最后一行 ISC 显示、在室温下、短路保护在大约140mA 时开启。 短路保护旨在防止在短阻抗或低阻抗负载连接到输出时损坏放大器、您不应期望在此电流水平下驱动线性输出信号。 相反、输出电流的线性区域被指定为100mA。

    现在看一下电路、当输入信号为3V、增益为11时、输出应为33V。不过、这将取决于放大器是否能够驱动足够的电流过负载。 对于50欧姆的情况、实现33V 所需的电流为 I = V/R = 33V/ 50欧姆= 660mA、远远超出了140mA 的电流限制。 输出电压为7V、因为140mA * 50欧姆= 7V

    在电流配置中、为了实现33V 电压、需要330欧姆的最小负载电阻。 在下方、您可以看到、由于此电流限制、在10至500欧姆的负载电阻范围内变化时、输出电压会发生变化。

    如需更深入的回答、 TI 高精度实验室运算放大器3.4中讨论了此输出限制