请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LPV358-N 你(们)好,先生
插入的文件是我的 OPA LPV358-N 应用程序
我需要 的是用于后栅极电路的正极偏置的0V-2V 电压 和用于后栅极电路负偏置的-2V-0V 电压。
首先,我使用修整电位器或数字修整电位器作为可调电阻分压器来生成0V-2V 电压,然后将电压连接到电压跟随器和电压反相器 以获得 驱动 负载的更多能力,
我的问题是 我的解决方案是否可用? 我能否 将直流电压直接连接到 OPA?