This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LPV358-N:运算放大器的最大输入电压

Guru**** 1788580 points
Other Parts Discussed in Thread: LPV358-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699529/lpv358-n-the-max-input-voltage-for-the-op-amp

器件型号:LPV358-N

你(们)好,先生

 插入的文件是我的 OPA LPV358-N 应用程序

我需要 的是用于后栅极电路的正极偏置的0V-2V 电压 和用于后栅极电路负偏置的-2V-0V 电压。

首先,我使用修整电位器或数字修整电位器作为可调电阻分压器来生成0V-2V 电压,然后将电压连接到电压跟随器和电压反相器 以获得 驱动 负载的更多能力,

我的问题是 我的解决方案是否可用? 我能否 将直流电压直接连接到 OPA?

e2e.ti.com/.../OPA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../698971
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,先生

    请帮助检查附件中的图表、谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    是的、您可以向运算放大器提供直流信号、但必须注意输入共模电压限制。 LPV358-N 可接受高达 VCC-0.8V 的共模电压、因此、使用3.3V 电源和2V 输入信号、您就可以了。

    有关运算放大器的输入和输出限制的更多信息、请观看以下视频:
    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1

    谢谢、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MichaelK、

    使用 LPV358-N 的文档中所示的电流设计使用的是6.6V (3.3V -(-3.3V))电源、超过了器件的最大工作电压。  LPV358-N 的最大工作电压为5V。

    您是否需要6.6V 电源电压? 如果是、我们将需要找到另一个工作电源电压高于6.6V 的器件。

    谢谢、

    Tim Claycomb