This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2774:输入电压范围接近电源轨

Guru**** 2516430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/701617/tlv2774-input-voltage-range-is-near-the-rail

尊敬的运算放大器专家

 

我们想了解输入电压范围接近电源轨时放大器的行为。

我们从下表中完全了解到、该器 件并非专为轨到轨输入而设计、但我们想听听您的意见、了解这种做法的效果。

该电路将采用5V 单电源、并具有两种配置、即差分放大器和单位缓冲器。 我们预计输入范围会高达4.8V

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    运算放大器的运行方式可能会很奇怪。 失调电压可能会增加、CMRR 可能会变差、可能会发生相位反转... 运算放大器甚至可以完全停止工作或进入饱和状态。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    喜欢这个名字!

    感谢您关注我们的产品!

    除了 Kai 的评论之外、我建议不要使用电源轨;当共模输入信号接近正电源或负电源时、输入晶体管将饱和或截止。 饱和或截止。 饱和和截止都是非线性运行模式、因此放大器无法线性放大输入信号。

    有关此主题的更多详细信息、我建议使用以下链接:

    training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-1

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou