This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:无法满足数据表中指定的输入阻抗

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, TVS1400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699373/ina826-unable-to-meet-input-impedance-specified-in-datasheet

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: TVS1400
您好、TI、
 
在我们的一个项目中、我们使用了仪表放大器、即 INA826、我们面临着一些问题。 因此、我们需要您的支持来解决该问题。

问题详细信息:
我们的要求是在模拟输入端具有最小100Mohms 的阻抗。 为了满足这一要求、我们使用了 INA826、因为 INA826的数据表显示它可以提供~20Gohms 的输入阻抗。 但实际上、我们只有2兆欧的板载值。

这是模拟输入的原理图。 为了简化调试、我们从电路板上卸载了除串联电阻器(R4和 R7)和 INA826之外的所有组件。 但我们仍然得到2Mohms 的输入阻抗。



我们用于测量阻抗的方法:

我们通过电流表在 AIN+处提供了5VDC 输入。 流程如下:函数发生器(+ve)->Ammeter (+ve)->Ammeter (-ve)->Board (AIN+) and Board (AIN-)->Function Generator (-ve)。 我们以安培表为单位测量的电流为4.3uA。
 
我们请您研究此问题、并尽早与我们分享您的观点。

此致、
普尔维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在先前的帖子中、图像似乎不可见。 我再次附上了:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Purvi、

    请阅读数据表的第8.3.6节:

    ' INA826的 GΩ 阻抗极高—约为20 μ A。 但是、必须提供路径
    两个输入的输入偏置电流。"

    您的电路中没有该电流路径! 这很可能是测量误差的原因。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Purvi、

    请参阅此主题 :e2e.ti.com/.../2578565
    这将使您清楚地了解测量输入阻抗所需执行的操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意 Kai 关于悬空输入问题的评论、您的4.3uA 输入电流与 INA826输入阻抗无关。 但我相信电流最有可能来自 SMBJ30A 瞬态电压抑制器的反向偏置泄漏电流(请参阅下面的:25C 时为5uA)。  这些 TVS 不用于信号节点、而仅用于电源。 在室温下、使用具有低得多泄漏电流的 TVS1400将会更好(27C 时的最大值为16nA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    普尔维

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果您需要其他帮助、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis