请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA826 主题中讨论的其他器件: TVS1400
您好、TI、
在我们的一个项目中、我们使用了仪表放大器、即 INA826、我们面临着一些问题。 因此、我们需要您的支持来解决该问题。
问题详细信息:
我们的要求是在模拟输入端具有最小100Mohms 的阻抗。 为了满足这一要求、我们使用了 INA826、因为 INA826的数据表显示它可以提供~20Gohms 的输入阻抗。 但实际上、我们只有2兆欧的板载值。
这是模拟输入的原理图。 为了简化调试、我们从电路板上卸载了除串联电阻器(R4和 R7)和 INA826之外的所有组件。 但我们仍然得到2Mohms 的输入阻抗。
我们用于测量阻抗的方法:
问题详细信息:
我们的要求是在模拟输入端具有最小100Mohms 的阻抗。 为了满足这一要求、我们使用了 INA826、因为 INA826的数据表显示它可以提供~20Gohms 的输入阻抗。 但实际上、我们只有2兆欧的板载值。
这是模拟输入的原理图。 为了简化调试、我们从电路板上卸载了除串联电阻器(R4和 R7)和 INA826之外的所有组件。 但我们仍然得到2Mohms 的输入阻抗。
我们用于测量阻抗的方法:
我们通过电流表在 AIN+处提供了5VDC 输入。 流程如下:函数发生器(+ve)->Ammeter (+ve)->Ammeter (-ve)->Board (AIN+) and Board (AIN-)->Function Generator (-ve)。 我们以安培表为单位测量的电流为4.3uA。
我们请您研究此问题、并尽早与我们分享您的观点。
此致、
普尔维