Other Parts Discussed in Thread: AMC1301
您好!
我注意到 AMC1301的增益可能会采用两个略有不同的值。 我可以通过循环使用器件的电源然后测量增益来重现这一情况。 两个增益之间的差值为0.05%。
这里是测得的输入输出特性图(在本例中为交流测量、但直流行为相同)。 在由菱形或星形显示的25次测量中、AMC1301的电源设置为0V 2秒、然后再次设置为5V。
这是一种令人担忧的模拟器件行为!
这是已知行为吗?
在某些条件下,差异是否可以超过0.05%?