This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1301:在下电上电后增益发生变化

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/700240/amc1301-gain-changes-after-power-cycling

器件型号:AMC1301

您好!

我注意到 AMC1301的增益可能会采用两个略有不同的值。 我可以通过循环使用器件的电源然后测量增益来重现这一情况。 两个增益之间的差值为0.05%。

这里是测得的输入输出特性图(在本例中为交流测量、但直流行为相同)。 在由菱形或星形显示的25次测量中、AMC1301的电源设置为0V 2秒、然后再次设置为5V。

这是一种令人担忧的模拟器件行为!

这是已知行为吗?
在某些条件下,差异是否可以超过0.05%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片没有跟在我的帖子上。 新试用版。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Marc!

    感谢您关注 AMC1301! 我不记得过去看到过这样的东西。 您能否告诉我您测试的 AMC1301版本以及如何应用模拟输入? 输入是否也随电源轨循环?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我使用 AMC1301DWV。  正输入通过一个10欧姆电阻器连接到2.5V 基准电压。 负输入来自放大器、电阻为10欧姆。 输入引脚之间有一个300pF 电容器。

    因此、当我在整个电路中进行测量时、输入与电源同时循环。

    请参阅随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marc:

    感谢您发送原理图片段! 我将对此进行回顾、并告诉您我是否发现任何令人担忧的原因。 我怀疑您使用高分辨率 ADC 对输出进行采样。 在捕获数据之前、您是否允许 AMC1301输出在上电后稳定(约500us)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    加电后有足够的稳定时间(2秒或更长时间;没有影响)。  在50或60Hz 的多个周期内集成了精度测量。

    器件中是否存在可能导致此行为的数字增益校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    您的原理图看起来不错。 感谢您确认您提供了充足的趋稳时间。 器件中有一些触发器可能会影响内部增益误差修整、因此我怀疑这是您看到的结果。 如果您想了解更多详细信息、我很乐意直接向您发送电子邮件、以便进一步讨论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常高兴。

    请使用我的个人资料的电子邮件。

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    你收到了我的电子邮件吗? 如果增益跳跃是您的应用的主要考虑因素、我建议您以 AMC1300B 器件作为替代器件。