This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114:使电路正常工作时出现问题

Guru**** 2911150 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM, LOG114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698659/log114-problem-getting-the-circuit-to-work

器件型号:LOG114
主题中讨论的其他器件: REF3040

我修改了 LOG114EVM 板以创建此电路:

第一步、我没有将 Vlogout 连接到 R5、以便仅评估第一个放大步骤。

遗憾的是、我无法使电路正常工作。

V+= 5V、V-= GND

VREF 正确为+2.5V、REF3040生成4.096V 电压、而不是光电二极管、我使用具有电位器和串联电阻的 LDO 来定义电流。 使用 Keysight B2985电流表、我可以精确测量该输入、其范围介于~5nA 和~1mA 之间。

但是、Vlogout 始终显示相同的图片:

我出了什么问题? 还是在测试期间销毁了运算放大器?

显然、我的设置不是很理想(请注意、我对电路板进行了大量修改、但我认为输入线路 I1和 I2未连接到任何其他元件是肯定的。 I1/I2上的额外100pF 电容器无论如何都无法改善结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    断开1M62电阻时会发生什么情况?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 MMX、

    很遗憾听到您在使 LOG114电路正常工作方面遇到困难。 我通常将 LOG114 EVM 与光电二极管或外部电源/电阻器一起用作 I2源。 在这两种情况下、LOG114均按预期运行。 您的电路是数据表图中显示的 LOG114单电源连接。 2.因为我已经使用过这个电路很多次了,所以我找不到任何问题。

    LOG114等极低输入电流电路的一个常见问题是 PC 板磁通污染。 焊接产生的助焊剂残留不是理想的绝缘体、它可以在电路中的点之间设置各种电流泄漏路径。 这可能会导致意外的电气行为。 您一直在 LOG114 EVM 上进行"操作"、除非您已采取额外步骤来清理可能是问题所在的电路板。  

    从制造商处收到的 EVM 板应已正确清洁。 我们指定具有水溶性助焊剂的焊料。 组装的 EVM 板在 DI 水中超声波清洗。 当我们为内部项目装配电路板时、我们实际上会通过超声波清洁过程运行两次电路板。

    尝试清洁 EVM 板、看看这是否会影响 LOG114行为。 然后、我建议在 VLOGOUT 引脚上连接 DVM、并在 调整输入电流时观察 VLOGOUT 电压。 确定 VLOGOUT 是否 符合传递方程:

    VLOGOUT = 0.375×LOG (I1/I2)+ 2.5V

    如果仍然无法正常工作、则表明存在电路连接问题或 LOG114器件可能存在问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kai Klaas、

    当 I 短路 IIN2和 Vref 时、Vlogout=4.8V、当 I 保持开路(即 IIN2悬空)时、我从电源线获得4.8V、但纹波为50Hz (930mV 压降)。

    当我同时将 Iin1和 Iin2保持断开时、我得到 Vlogout ~正弦曲线、在频率为50Hz 时介于1.8V 和4.1V 之间

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能检查您的接线吗? 是否存在短路? 我可以在照片上看到、有非常细的导线焊接到 PCB 上。 如果存在短路、电源电压可能会超出稳压范围、您可能会看到稳压器输入端的100Hz 整流器纹波。

    正如 Thomas 已经建议的、焊接后是否仔细清洁了 PCB? 用酒精清洁,用去喷的水冲洗。 在为电路通电之前、请等待 PCB 完全干燥。

    顺便说一下、您应该在不提供电流限制的情况下将输入短接至任何电位...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    经过进一步的研究、我得出结论、电路可以正常工作、只是在我的特定应用中无法正常工作。
    当我在4.096V 电压基准和 I2之间连接各种电阻器时、我会在 Vlogout 和 Vout 处获得所需的值。

    现在、我尝试添加一个腐蚀传感器、它输出与环境腐蚀性成比例的电流。 当我通过电流表将腐蚀传感器连接到电阻器时、我会在传感器干燥时测量30uA 的值、在传感器上倒水时测量0.5mA 的值。

    我在 I2-和 GND 之间连接该传感器(我还尝试了 Vref 而不是 GND、但没有产生任何差异)、但输出始终保持 Vlogout=4.8V、Vout=0.04V
    如果我在 I2-和传感器之间连接一个电流表、我实际上会测量流入传感器的电流、这很奇怪、因为当不连接到电路时、电流会流向另一个方向。

    当未连接到任何部件时、传感器输出~0.6V、然而、如果我连接一个简单的负载(例如750R)、输出电压跟随电流(例如0.11V @ 150uA)、所以据我所知、传感器的行为就像一个真实的电流源。

    该特定传感器可能存在什么问题?
    由于它是定制传感器、因此没有可用的数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎来自传感器。 您能解释一下传感器的工作原理吗?

    我想、该传感器不仅发射电流、还会向电路添加一些疯狂的电压。 或需要电压。 另一方面、光电二极管非常简单:您可以轻松地在阳极和阴极上强制使用零电压、它的行为就像真正的电流源一样。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 MMX、

    我很高兴听到应用程序的 LOG114部分似乎工作正常。 但是、无法使腐蚀传感器按预期运行是一个有点令人困惑的问题、可能是由于意外的情况。

    我不知道传感器在电气方面是什么、也不知道传感器如何以电气方式连接到应用中 LOG114的输入端。 它是否有连接 LOG114输入的长而开路的导线? 我想知道传感器是否正在拾取射频场并对其进行整流、从而产生与 LOG114电流输入不兼容的电流。 LOG114只能接受流入输入的电流。 宽带宽示波器、在传感器上使用低电容探针可能会发现意外情况。

    如果输入电流以 LOG114输入可以承受的相反的方向流动、则数据表中的图7。 电流逆变器/电流源是一个良好的电流反向电路。 与图8中的结果相比、我的结果更好、更准确。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MMX

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设您的问题已得到解决。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis