Other Parts Discussed in Thread: LOG114EVM, LOG114
主题中讨论的其他器件: REF3040、
我修改了 LOG114EVM 板以创建此电路:
第一步、我没有将 Vlogout 连接到 R5、以便仅评估第一个放大步骤。
遗憾的是、我无法使电路正常工作。
V+= 5V、V-= GND
VREF 正确为+2.5V、REF3040生成4.096V 电压、而不是光电二极管、我使用具有电位器和串联电阻的 LDO 来定义电流。 使用 Keysight B2985电流表、我可以精确测量该输入、其范围介于~5nA 和~1mA 之间。
但是、Vlogout 始终显示相同的图片:
我出了什么问题? 还是在测试期间销毁了运算放大器?
显然、我的设置不是很理想(请注意、我对电路板进行了大量修改、但我认为输入线路 I1和 I2未连接到任何其他元件是肯定的。 I1/I2上的额外100pF 电容器无论如何都无法改善结果。