This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA209:THD+N 误差

Guru**** 2693305 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697977/opa209-thd-n-error

器件型号:OPA209

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

OPA209存在一些 THD+N 误差  

描述:

在[QC 测试项目_11] AI 动态测试中、当估算20kHz/6.3Vrms (17.825Vpp)的信号时、THD 显示存在一些通道 AI 的异常现象、该现象大于-78dB。  

可通过更改相对 OPA209 (U10/U15/U20/U25)来解决此问题。

我们使用 APx515AI 直接测量 OPA209的 THD 信号、以避免其他迹线的影响、测量点如图1所示。

测量3个有缺陷的 OPA209时发现、当估算20kHz 的信号时、OPA209的输出信号 THD 小于78dB。 正常 OPA209 THD 之间的差值大于10dB、如图2、图3所示。

实际上、我们进行了 A-B-A 交换 分析、看起来这种现象是随 IC 变化的。 故障率约为18%(9/50)

我们认为 THD 是 TI 数据表中的典型规格、FA 无法确定物理原因。

那么、您能帮我们检查一下吗?  

欢迎任何建议,谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、您好!

    遗憾的是、THD (dB)数字几乎没有告诉我们频谱内导致"故障"单元 THD 性能下降的原因。 由于您要在 APx515上测试 OPA209A 器件、因此您应该能够为其收集 FFT。 如果您可以为"正常"和"故障"器件提供 FFT、这些 FFT 应能为我们提供有关其失真特性的更有用信息。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    有时、在 OPAMP 的输入端添加保护二极管会导致失真。 由于二极管的电容随反向电压变化、交流信号可以调制二极管的电容、从而引入失真。 内置保护二极管也是如此。 这些也显示了二极管电容随反向电压的变化、并且也可以通过交流信号进行调制。 通过降低 OPAMP 的反馈电阻、可以将对信号失真的影响降至最低。 对于较高的信号频率尤其如此。

    我会在没有保护二极管的情况下测试性能。 在第二步中、我会将反馈电阻器减小10倍。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shu、

    实际上、反馈和输入电阻器过高、并且可能比 OPA209运算放大器对电路产生更多噪声。 我同意 Kai 的说法、我会将其降低10倍。 这将有助于降低 THD +噪声的噪声部分并将该数字提高一位。 但是、这可能不是"故障"器件降低 THD 性能的主要因素。 我们确实需要查看 FFT。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng

    我们尚未收到您的回复、因此我们假设这已回答您的问题。 如果没有、请在下面发布另一个回复。

    谢谢
    Dennis