https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697977/opa209-thd-n-error
器件型号:OPA209您好、Sirs、
很抱歉打扰你。
OPA209存在一些 THD+N 误差
描述:
在[QC 测试项目_11] AI 动态测试中、当估算20kHz/6.3Vrms (17.825Vpp)的信号时、THD 显示存在一些通道 AI 的异常现象、该现象大于-78dB。
可通过更改相对 OPA209 (U10/U15/U20/U25)来解决此问题。
我们使用 APx515AI 直接测量 OPA209的 THD 信号、以避免其他迹线的影响、测量点如图1所示。
测量3个有缺陷的 OPA209时发现、当估算20kHz 的信号时、OPA209的输出信号 THD 小于78dB。 正常 OPA209 THD 之间的差值大于10dB、如图2、图3所示。
实际上、我们进行了 A-B-A 交换 分析、看起来这种现象是随 IC 变化的。 故障率约为18%(9/50)
我们认为 THD 是 TI 数据表中的典型规格、FA 无法确定物理原因。
那么、您能帮我们检查一下吗?
欢迎任何建议,谢谢!!