This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV27L1:TLV27L1能否在 CMV =-0.2V 且温度范围为-20°C 至+85°C 的情况下以完整功能运行

Guru**** 2500335 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV27L1, TLC27L1, TLV27L2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/697800/tlv27l1-can-tlv27l1-operate-with-full-functionality-with-cmv--0-2v-for-temperature-range--20deg-c-to-85deg-c

器件型号:TLV27L1
主题中讨论的其他器件: TLC27L1TLV27L2

员工、

我的问题是"TLV27L1在工作温度范围为-20°C 至+85°C 时、CMV =-0.2V 时是否可以发挥全部功能"?

我无法理解数据表。  与 TLC27L1数据表相比、它的表述不是很清楚、它说可以。

我想使用 TLV27L1。  请帮助澄清我的困惑。

非常感谢...因为我需要关闭我的设计。

此致、

Nitish Agrawal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitish、

    我将在星期二测试整个温度范围内的共模范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:
    这将极大地帮助我们为我们的应用选择合适的运算放大器。 我期待获得结果。
    此致、
    Nitish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nitish、

    我必须使用 TLV27L2、因为我的 L1样本缺失。 我希望所有通道型号都具有相同的性能。

    这里是输入失调电压与共模电压间的关系。

    25°C 和85°C 曲线末尾标记了相位反转点。

    较低共模范围的终点似乎是寄生和 ESD 二极管、而不是输入级余量。

    较低的范围会随温度而变化、但随工艺变化不大。

    -200mV 看起来适用于 TLV27L1、但负输入越大、则会导致输出相位反转。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nitish、

    由于负输入电压的输入电流导致我的电源压降、从而产生输出相位反转的幻觉、我必须收回相位反转索赔。 几乎所有的输入电流都由 VS+引脚收集。
    上一帖子中的图表正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron、非常感谢您对 TLV27L2的测试。 谢谢你。 根据您的结果、我在该器件中进行了设计。 此致、Nitish