This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在100/200V 交流线路上进行电流和电压测量

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV411, DRV401, DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/698371/current-and-voltage-measurements-on-100-200v-ac-line

主题中讨论的其他器件:DRV421DRV411DRV401DRV425

您好!

 

我的客户希望测量100V AC 和200V AC 线路电压、并测量0至20A 线路上的电流。

您是否有任何推荐的电路和 INA 产品来实现该目的?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuhiko、

    感谢您深入了解该论坛。 测量是高侧还是低侧是否重要? 交流频率是50Hz 还是60Hz?
    您的客户想要哪种级别的精度? 最后、范围的哪一部分对于其精度至关重要? 请注意、对于较低的电流、测量误差百分比会增加。 这可能归因于失调电压和输入偏置电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    感谢您的回答。

    我还就此与客户进行了进一步的讨论。
    是的、100V 或200V 交流线路是三相或两相交流线路。
    它们必须以某种方式使用非接触式感应方法来测量电压和电流。
    因此、它们不能在高侧或低侧放置分流电阻器。
    关于所需的分辨率、他们还没有任何明确的要求、他们想知道 TI 解决方案首先可以实现的分辨率。
    它们还可以使用 MSP430 ADC 或包括 ADC 在内的外部传感器解决方案。
    您是否有使用 TI 器件的建议?

    此致、

    希拉诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuhiko、

    如果您需要隔离式解决方案、则可以使用我们的磁解决方案之一。 其中包括 DRV401、DRV411、DRV425和 DRV421。 下面、我将概述除了这些部件之外、还需要哪些部件才能正常工作。

    DRV401:这是一个闭环解决方案。 您将需要一个磁通门探头(软磁芯上缠绕的电感器)、一个带有探头间隙的环形磁芯以及一个次级线圈。 所有这些都需要由您设计、因此您需要外包核心制造商来进行定制构建。

    DRV411:这是一个闭环解决方案。 您将需要一个霍尔传感器、具有空气间隙的环形磁芯、用于霍尔传感器和次级线圈。 核心将是定制构建。

    DRV425:这是一种测量磁场的开环解决方案,可通过安培定律转换为电流测量。 您只需要一个固定装置或电路板来确保器件与载流导线或迹线保持最佳间距。

    DRV421:这是一种闭环解决方案。 您将需要具有气隙的定制磁芯以及次级线圈。 与以前一样、内核是自定义的。

    与分流监控器器件一样、这些器件仍具有失调电压源误差、这会限制精度。 但可以进行校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    感谢您的回答。

    通过使用这些器件、您还可以测量100V/200V 线路的电压吗?

    此致、

    希拉诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kazuhiko、

    这些器件只能进行隔离式电流测量。 对于隔离式电压测量、您可以考虑使用光耦合器。