Other Parts Discussed in Thread: DRV421, DRV411, DRV401, DRV425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV421、 DRV411、 DRV401、 DRV425您好!
我的客户希望测量100V AC 和200V AC 线路电压、并测量0至20A 线路上的电流。
您是否有任何推荐的电路和 INA 产品来实现该目的?
此致、
希拉诺