This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] INA199:当您能够't 超过-0.3V 时处理器件保护

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/699662/faq-ina199-dealing-with-device-protection-when-you-can-t-exceed--0-3v

器件型号:INA199

当我只允许我的信号低于接地0.3V 时、如何防止反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在论坛上一再收到这一问题。 当客户可能施加比器件能够承受的负电压更大的电压时、总是会面临挑战、因为可用的选项在处理此问题方面并不出色、而且肯定不便宜。

    我们向客户提出了以下建议:

    1. 在电源路径中使用单个二极管、请参阅 此主题
    2. 在电源路径中使用 PMOS FET、请参阅 此主题
    3. 在接地路径中使用 nMOSFET、请参阅此 TI 应用手册
    4. 在 IN+和 IN-输入端使用两个正常的整流分流二极管、请参阅 此主题
    5. 使用齐纳二极管和整流二极管、请参阅 此主题
    6. 实现一个比较器、如果检测到反极性 、该比较器将关闭 MOSFET、请参阅此主题。
    7. 使用 LM74700-Q1、 LM74610-Q1或 SM74611等高性能/智能二极管 IC
    8. 使用 低噪声偏置发生器、例如 LM7705



    TI 对应用帮助或客户产品设计不做任何保证和义务。 您对与您的产品相关的所有设计决策和工程、包括与 TI 产品应用相关的决策负全部责任。 通过提供技术信息、TI 不打算提供或提供有关您的设计的工程服务或建议。